Comunicati stampa

Mitsubishi Electric inizia la fornitura di campioni del modulo amplificatore di potenza GaN da 16 W per stazioni base massive MIMO 5GL'implementazione nelle antenne massive MIMO 32T32 ridurrà i costi di produzione e il consumo energetico della stazione base

Il presente testo è una traduzione della versione inglese ufficiale del comunicato stampa e viene fornito unicamente per comodità di consultazione. Fare riferimento al testo inglese originale per conoscere i dettagli e/o le specifiche. In caso di eventuali discrepanze, prevale il contenuto della versione inglese originale.

DA PUBBLICARE IMMEDIATAMENTE N. 3707

Modulo amplificatore di potenza GaN da 16 W per stazioni base massive MIMO 5G (MGFS52G38MB)


TOKYO, 4 giugno 2024 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) ha annunciato oggi che l'11 giugno inizierà a fornire campioni di un nuovo modulo amplificatore di potenza (PAM) in nitruro di gallio (GaN) a media potenza da 16 W da utilizzare nelle stazioni base massive MIMO1 (mMIMO) 5G. Si prevede che l'implementazione dei PAM, che possono essere utilizzati nelle antenne nMIMO 32T32R2 per ridurre i costi di produzione e il consumo energetico delle stazioni base mMIMO 5G, aumenterà costantemente con l'espansione delle reti 5G dai centri urbani alle aree regionali. Mitsubishi Electric presenterà il suo nuovo PAN GaN da 16 W negli Stati Uniti in occasione dell'evento IEEE MTT-S International Microwave Symposium (IMS) 2024 a Washington, DC, dal 18 al 20 giugno.

Nel mese di settembre 2023, Mitsubishi Electric ha iniziato a fornire campioni di un PAM GaN in grado di raggiungere una potenza di uscita media di 8 W (39 dBm) su un'ampia gamma di frequenza da 3,4 a 3,8 GHz, adatto per antenne mMIMO 64T64R3 di stazioni base 5G. Oggi è stato annunciato che il PAM GaN da 16 W (42 dBm) raggiunge una potenza di uscita media ancora maggiore su un'ampia gamma di frequenza da 3,3 a 3,8 GHz ed è adatto per antenne mMIMO 32T32R, ampliando la portata di comunicazione delle stazioni base mMIMO 5G e riducendo i costi di produzione e il numero di PAM richiesti.



  1. 1Tecnologia wireless che utilizza più antenne sia lato trasmettitore che lato ricevitore per migliorare la velocità e la qualità delle comunicazioni
  2. 2Antenna massive MIMO costituita da 32 trasmettitori e ricevitori
  3. 3Antenna massive MIMO costituita da 64 trasmettitori e ricevitori

Nota

I comunicati stampa contengono informazioni esatte al momento della pubblicazione, ma possono essere soggetti a variazioni senza preavviso.


Richieste di informazioni

Contatto per i media

Richieste dei clienti