Comunicati stampa
Il presente testo è una traduzione della versione inglese ufficiale del comunicato stampa e viene fornito unicamente per comodità di consultazione. Fare riferimento al testo inglese originale per conoscere i dettagli e/o le specifiche. In caso di eventuali discrepanze, prevale il contenuto della versione inglese originale.
DA PUBBLICARE IMMEDIATAMENTE N. 3708
Flusso di adozione dei semiconduttori di potenza per sistemi a inverter e dettagli di servizio forniti di recente
TOKYO, 6 giugno 2024 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) ha annunciato oggi che lancerà un servizio basato sul Web il 28 giugno per fornire dati sulla progettazione e la convalida di un inverter prototipo proprietario* dotato di un modulo contenente tre transistor bipolari a gate isolato (IGBT) LV100, con l'obiettivo di aiutare i clienti ad accelerare lo sviluppo di inverter ad alta potenza per applicazioni quali i sistemi di produzione di energia fotovoltaica. Si prevede che i clienti coinvolti nello sviluppo di sistemi a inverter prototipo con pacchetti LV100 utilizzeranno le informazioni di riferimento fornite dal servizio per ridurre i carichi di lavoro di progettazione, produzione e convalida. Il servizio sarà presentato in occasione dei principali eventi fieristici, tra i quali PCIM (Power Conversion Intelligent Motion) Europe 2024 a Norimberga, in Germania, dall'11 al 13 giugno.
L'inverter prototipo include un pacchetto di tre IGBT industriali LV100 paralleli in un modulo che misura 100 mm x 140 mm, tipico di quelli utilizzati nei sistemi inverter ad alta potenza. I dati di riferimento includeranno dati di progettazione, quali geometria, layout dei componenti e circuiti elettrici, nonché dati di valutazione quali temperature, protezione da cortocircuito, bilanciamento di corrente e risultati di convalida dell'ingegneria assistita da computer (CAE).
I comunicati stampa contengono informazioni esatte al momento della pubblicazione, ma possono essere soggetti a variazioni senza preavviso.