Comunicati stampa
Il presente testo è una traduzione della versione inglese ufficiale del comunicato stampa e viene fornito unicamente per comodità di consultazione. Fare riferimento al testo inglese originale per conoscere i dettagli e/o le specifiche. In caso di eventuali discrepanze, prevale il contenuto della versione inglese originale.
DA PUBBLICARE IMMEDIATAMENTE N. 3784
Dott. Kenji Ueda dell’Advanced Technology R&D Center
TOKYO, 27 marzo 2025 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) ha annunciato oggi che il Dott. Kenji Ueda, ricercatore presso l’Advanced Technology R&D Center aziendale in Giappone, ha ricevuto il titolo di Kaggle Competitions Master da Kaggle, Inc., una consociata di Google LLC e principale piattaforma di competizione sull’IA al mondo.
Le medaglie Kaggle premiano i concorrenti che utilizzano competenze superiori nell’ottimizzazione matematica o nell’apprendimento automatico per sviluppare soluzioni efficaci alle sfide poste da aziende e agenzie governative. Il titolo di Kaggle Competitions Master viene assegnato in base al numero totale di medaglie ricevute da ciascun concorrente. Il Dr. Ueda ha ottenuto il suo titolo per aver ricevuto una medaglia d’oro e due medaglie d’argento o superiori nelle competizioni negli ultimi anni, soddisfacendo così i requisiti di assegnazione del premio.
Il Dr. Ueda ha utilizzato le sue competenze avanzate e la sua esperienza nell’ottimizzazione matematica e nell’apprendimento automatico, affinate attraverso la ricerca e lo sviluppo quotidiano, per competere nelle competizioni Kaggle in collaborazione con membri di team interni ed esterni. In precedenza, il Dr. Ueda ha ricevuto una medaglia d’argento piazzandosi il 29° posto tra 1054 team nel concorso 1Santa 2023 - The Polytope Permutation Puzzle, il cui scopo era risolvere in modo efficiente i puzzle 3D utilizzando l’IA. Il Dott.
Ueda ha vinto anche una medaglia d’oro piazzandosi 10° tra 1427 team nel concorso ARC Prize 20242 per lo sfruttamento delle capacità di ragionamento astratto dell’IA. Inoltre, il Dott. Ueda ha ricevuto una medaglia d’argento piazzandosi 28° tra 1514 team nel concorso Santa 2024 - The Perplexity Permutation Puzzle3 per ridurre al minimo la perplessità dei modelli linguistici di grandi dimensioni (Large Language Model, LLM) utilizzando l’IA per riordinare le sequenze di parole in lingua inglese. Il Dott. Ueda ha anche ricevuto una medaglia d’argento piazzandosi 43° tra 1120 team nel concorso FIDE & Google Efficient Chess AI Challenge4, affrontando l’IA in una partita a scacchi giocata con limiti di CPU, memoria e dimensione dei file.
Il Dott. Kenji Ueda ha dichiarato: “Sono molto contento di aver ottenuto il titolo di Kaggle Competitions Master. Desidero esprimere la mia gratitudine a tutte le persone con cui ho avuto il piacere di collaborare. Continuerò a divertirmi a partecipare a concorsi esterni per migliorare ulteriormente le mie competenze e contribuire a risolvere i problemi sociali incontrati nei diversi settori di attività della nostra azienda.”
Mitsubishi Electric sta sfruttando i propri punti di forza nella modellazione fisica, nella tecnologia di simulazione e nella Compact AI sviluppati attraverso componenti robusti per creare agenti di IA che si evolvono con gli utenti per soddisfare le differenti esigenze presenti nei luoghi di lavoro, come la manutenzione e la produzione. L’azienda continuerà a portare avanti la sua opera di ricerca e sviluppo integrando le elevate competenze tecniche dei suoi ingegneri specializzati in AI, compreso il Dott. Ueda.
I comunicati stampa contengono informazioni esatte al momento della pubblicazione, ma possono essere soggetti a variazioni senza preavviso.