Comunicati stampa
Il presente testo è una traduzione della versione inglese ufficiale del comunicato stampa e viene fornito unicamente per comodità di consultazione. Fare riferimento al testo inglese originale per conoscere i dettagli e/o le specifiche. In caso di eventuali discrepanze, prevale il contenuto della versione inglese originale.
DA PUBBLICARE IMMEDIATAMENTE N. 3559
Modello KD6R1064CXF-NL nella nuova serie KD-CXF
TOKYO, 30 novembre 2022 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) ha annunciato in data odierna che il lancio della nuova serie KD-CXF di sensori di immagine a contatto (CIS), dotata della massima1 profondità di campo2 del settore, avverrà a dicembre a partire dal modello KD6R1064CXF-NL. I CIS sono ampiamente utilizzati in produzione per ispezionare le superfici dei prodotti per verificare l'eventuale presenza di graffi, sporcizia, colori errati o errori di posizionamento di etichette stampate, pellicole di plastica e così via. La linea CIS di Mitsubishi Electric comprende modelli dal design compatto per installazioni salvaspazio che eliminano la necessità di modificare i layout delle linee di produzione nei punti in cui sono maggiormente richieste le ispezioni, riducendo così notevolmente i costi di installazione. Inoltre, il sensore di immagine, la lente e gli altri componenti sono integrati nell'unità CIS, eliminando la necessità di installazioni e regolazioni ottiche complesse, cosa che riduce al minimo i costi di manutenzione e assistenza.
Fino ad ora, la limitazione dovuta alla ridotta profondità di campo ha reso difficile per le unità CIS mettere a fuoco e ispezionare accuratamente oggetti che presentano notevoli irregolarità superficiali o che sono sottoposti a forti vibrazioni durante lo spostamento lungo una linea di produzione. I modelli CIS esistenti dell'azienda vengono utilizzati solo per ispezionare oggetti con superfici piatte, come carta e pellicole, oltre che oggetti non sottoposti a vibrazioni durante l'ispezione.
Il modello KD6R1064CXF-NL introdotto con la nuova serie KD combina una serie di lenti raddrizzatrici a uguale ingrandimento (serie di lenti cilindriche)3 con componenti ottici esclusivi per migliorare la profondità di campo fino a ±1,8 mm, ovvero oltre 3,6 volte superiore a quella dei prodotti esistenti.4 La lettura dell'immagine è chiara anche se l'oggetto vibra o presenta notevoli irregolarità superficiali.
I siti di produzione devono far fronte a una crescente domanda di qualità sul mercato, ma devono anche soddisfare le esigenze di risparmio di manodopera e automazione dovute all'aumento dei costi della manodopera e alla riduzione della forza lavoro in alcuni mercati. Inoltre, i produttori sono alla ricerca di modi per ridurre i costi di installazione, manutenzione e assistenza tecnica che interessano le apparecchiature di ispezione. La nuova serie KD-CXF di CIS di Mitsubishi Electric contribuirà a soddisfare tali esigenze.
I comunicati stampa contengono informazioni accurate al momento della pubblicazione, ma possono essere soggetti a variazioni senza preavviso.