MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better

Quali sono le sfide del settore della cosmesi?

Le sfide sempre più complesse che il settore della cosmesi si trova ad affrontare, tra cui la crescente richiesta di prodotti personalizzati e lotti flessibili, unita alla necessità di ridurre gli sprechi e adottare processi più sostenibili, impongono alle aziende una trasformazione profonda.

Per questo, è fondamentale garantire tracciabilità e conformità normativa, accelerare il time-to-market senza compromettere la qualità e implementare sistemi di controllo e ispezione automatizzata.

In questo contesto, l’automazione diventa la risposta e Mitsubishi Electric ha quello che fa al caso tuo.

Perché scegliere Mitsubishi Electric?

Le richieste del settore sono in continua evoluzione. Per questo è necessario un partner dinamico come Mitsubishi Electric che vi aiuti a soddisfarle. Non si tratta solo di avere componenti eccezionali; è la nostra conoscenza ed esperienza sviluppata durante gli anni che ci ha permesso una profonda comprensione di ciò di cui i nostri clienti hanno bisogno per far crescere le loro attività. È questo che fa la vera differenza. Ma perché sceglierci?
Affidabilità giapponese: siamo in grado di offrire soluzioni progettate per durare nel tempo, anche in ambienti ad alta intensità produttiva
Flessibilità e compattezza: le nostre soluzioni sono scalabili e personalizzabili, in grado di adattarsi ad ogni tipo di linea cosmetica e perfette anche in ambienti con spazi ridotti
Assistenza tecnica capillare: supporto locale con consulenza specializzata nelle macchine e negli impianti di produzione automatizzati.
Facile integrazione: con PLC, HMI e sistemi SCADA/MES per il pieno controllo della linea

Le nostre soluzioni al tuo servizio

Scopri la potenza dell’intelligenza artificiale applicata al settore cosmetico con MELSOFT Vixio: il software di ispezione visiva che rivoluziona il controllo qualità in fabbrica, facile da usare e accessibile anche senza personale con competenze avanzate in AI.
Aumenta la produttività e conferisci flessibilità alle tue linee grazie alla nostra gamma di robot industriali, come i modelli SCARA e gli antropomorfi compatti: l'ideale per l'industria beauty.
Unisci analisi offline, diagnostica real-time e ottimizzazione dei processi per migliorare efficienza, qualità e controllo nella produzione cosmetica grazie a MELSOFT MaiLab. Scopri come dati e tecnologia rivoluzionano il mondo della bellezza.

Scopri le nostre soluzioni packaging su misura per il settore cosmetico!

Nel settore cosmetico, dove innovazione, qualità e sostenibilità sono imprescindibili, siamo in grado di offrire soluzioni avanzate per aiutare i nostri clienti a superare le sfide più complesse. Le nostre tecnologie permettono di rendere le linee di produzione più flessibili, efficienti e digitalizzate, rispondendo rapidamente alle esigenze di mercato e alle normative in continua evoluzione.

Da decenni collaboriamo con utenti finali e OEM nel settore packaging per affrontare le problematiche quotidiane che si presentano nelle applicazioni di riempimento, etichettatura e inscatolamento, solo per citarne alcune. Possiamo aiutarvi a valutare le sfide della vostra attività e fornirvi idee innovative per ridurre i costi, migliorare la produttività e mantenere la qualità e l'uniformità delle vostre operazioni.

Il tuo alleato per affrontare le sfide dell'industria cosmetica

L’industria cosmetica è sempre più orientata verso l’automazione per rispondere a esigenze di precisione, qualità e personalizzazione. Già da anni, l'automazione ha reso possibile la produzione su larga scala di prodotti cosmetici innovativi, garantendo al contempo standard elevati. Oggi, Mitsubishi Electric vi supporta in ogni fase del processo produttivo cosmetico: dal riempimento e confezionamento, all'etichettatura, fino al controllo qualità.

Case studies di successo

IDM Automation

Caratterizzata da versatilità e personalizzazione, questa soluzione di IDM è ideale per prodotti di make-up e cura personale in molteplici applicazioni. Grazie alle soluzioni di Mitsubishi Electric, che si integrano perfettamente nella macchina è possibile soddisfare le diverse esigenze di mercato.

TGM | TECNOMACHINES

La partnership tra Mitsubishi Electric e TGM ha permesso lo sviluppo di una soluzione unica ed innovativa, offrendo un forte valore aggiunto agli impianti realizzati da TGM nel settore della cosmetica. Grazie alle nostre soluzioni abbiamo realizzato una macchina in grado di adattarsi alle esigenze uniche dell’industria cosmetica, garantendo efficienza e precisione.

E-Packaging

L'utilizzo delle soluzioni Mitsubishi Electric ha permesso ad E-Packaging Srl di sviluppare linee di etichettatura, completamente integrate e scalabili grazie a HMI, PLC, servosistemi e inverter, raggiungendo così alte performance nella realizzazione di macchinari per il settore dell’etichettatura.

Tecnosas

L’avanzata tecnologia delle soluzioni Mitsubishi Electric, sia in termini di performance che in termini di sicurezza, e l’esperienza maturata da Tecnosas srl nella progettazione, garantiscono alle macchine elevata versatilità, massime prestazioni, compattezza e modularità.

Scopri come possiamo aiutarti: compila il form e ti risponderemo al più presto!

Italy

I consent to the processing of my personal data for marketing purposes, as provided by the Data Processing Policy of Mitsubishi Electric Europe BV (purpose B)

I consent to the processing of my data in order to allow Mitsubishi Electric Europe B.V. to perform analyses that ensure a more personalised, non-automated profiling service, as per the Privacy Policy of Mitsubishi Electric Europe BV (purpose C)

The fields marked by a * are mandatory.