MITSUBISHI ELECTRIC cambia in meglio
Italy
Selezionare...

Esprimo il consenso al trattamento dati per marketing diretto come da informativa sul trattamento dati di Mitsubishi Electric Europe BV (finaltà B)

Esprimo il consenso al trattamento dati per consentire di fare analisi per un servizio sempre più personalizzato, profilazione non automatizzata, come da informativa sul trattamento dati di Mitsubishi Electric Europe BV (finalità C)

I campi contrassegnati da un * sono obbligatori.

Quali sono i requisiti per il settore dell'elettronica?

Nel mercato dell’elettronica, spesso si eseguono ancora manualmente compiti complessi, ripetitivi e dispendiosi in termini di tempo. Ma la robotica sta diventando sempre più importante, non solo per la manipolazione dei componenti. I robot possono sfruttare i loro punti di forza anche per l'assemblaggio, la saldatura e il controllo qualità di piccole parti su circuiti stampati. L'uso dell'automazione porta alla completa indipendenza dagli errori dell'operatore, a una maggiore qualità e a una migliore tracciabilità in tutti i processi. 

I circuiti stampati sono alla base di ogni prodotto elettronico e devono quindi essere pensati, progettati e realizzati a regola d’arte per garantire prodotti di alta qualità. Quando si maneggiano componenti elettronici, ad esempio durante la manipolazione, l'assemblaggio e il collaudo di schede elettroniche, le scariche elettrostatiche (ESD) incontrollate possono mettere a rischio l'integrità del prodotto.

Quali sono le soluzioni certificate di Mitsubishi Electric?

Robot con certificazione ESD

Mitsubishi Electric offre robot dotati di certificazione ESD, rilasciata dall'ESD Akademie, che presentano alcune variazioni rispetto ai modelli standard, permettendo di tutelare i componenti da eventuali scariche improvvise che potrebbero compromettere il prodotto finale. La versione ESD è ideale per tutti i tipi di applicazioni che comportano la manipolazione di circuiti stampati: assemblaggio e ispezione di connettori e/o altri componenti, test funzionali e in-circuit, saldatura e imballaggio di schede elettroniche.


Robot con certificazione ISO Class

Questi robot dispongono anche della certificazione per camera bianca (ISO Class) rilasciata dall'Istituto Fraunhofer IPA, l’ente certificatore per questo tipo di regolamentazione. Si tratta di una certificazione molto richiesta nel settore elettronico, dove spesso vengono eseguiti test in camera bianca con ricircolo d’aria forzato per evitare alle microparticelle di entrare in contatto con il prodotto e contaminarlo.

La linea di TV di Sony è completamente automatizzata con i nostri robot industriali MELFA!

Grazie all’utilizzo dei nostri robot, Sony ha realizzato una linea completamente automatizzata per la produzione di TV, esportando così la qualità giapponese in tutto il mondo. All’interno della linea produttiva, ogni stazione ha diversi compiti: manipolazione dei componenti elettronici, controllo qualità, assemblaggio e imballaggio.

Guarda qui il video completo!

Public source: Sony Youtube channel

Esempi applicativi

Funzioni avanzate, integrazione e tracciabilità

Integrazione con iQ-R

I robot della famiglia FR sono disponibili anche in versione integrata con la piattaforma iQ-R, offrendo diversi vantaggi, come l’abilitazione delle funzioni “cooperative control” e “collision avoidance”. Inoltre, è disponibile anche un modulo che permette la comunicazione con il protocollo SECS/GEM.

La soluzione integrata robot-PLC permette di programmare un unico sistema con delle variabili globali, oltre alla possibilità di trasferire i dati in OPC UA o in MQTT direttamente al cloud tramite dei moduli dedicati del PLC.

Clicca  qui  per scaricare la brochure MELFA Smart Plus

Funzione avanzate per il controllo del sensore di forza

Il robot può percepire la forza applicata durante l'assemblaggio, la lavorazione dei pezzi, o l'inserimento di componenti delicate, consentendo di eseguire lavori che richiedono una regolazione della forza e il suo rilevamento.

Caratteristiche principali

  • Controllo del robot in modo che segua accuratamente il profilo di un pezzo
  • Riduzione del 60% dei tact times grazie alle funzioni di AI
  • Permette di operare con una forza specifica definita dall'utente
  • Tracciabilità dei dati di posizione e forza al momento del contatto

Clicca  qui  per scaricare la brochure MELFA Smart Plus

MELFA Smart Plus

MELFA Smart Plus è un'opzione che offre ai robot della serie MELFA FR un'intelligenza di nuova generazione. L'inserimento di una scheda MELFA Smart Plus nel controller del robot consente di attivare una serie di funzioni intelligenti, come quella di compensazione termica del braccio robotico per aumentare la precisione di posizionamento. Questo migliora la capacità e le performance del sistema. 

Questa funzionalità è ideale per attività dove è richiesta alta precisione, ad esempio l'assemblaggio di componenti di dimensioni ridotte come i circuiti integrati presenti sulle schede elettroniche.

Clicca  qui  per scaricare la brochure MELFA Smart Plus

L'IA per il settore dell'elettronica

Problema

Su una piattaforma jig che conduce test funzionali per PCB (incorporati nei nostri servomotori) il deterioramento di una delle piastre (distorsione dei pin conduttivi) impedisce l'esecuzione corretta del test. Con i criteri attuali, si verificano problemi quali ritardo nei tempi di risposta del sistema e tempi di manutenzione poco chiari.

Soluzione

Grazie all'utilizzo di MaiLab, è possibile monitorare l'andamento dei valori di misura dei test FCT e rileva gli errori che richiedono interventi di manutenzione. In questo modo, è possibile ridurre i fermi macchina e ottimizzare gli interventi di manutenzione, solo quando necessario.

MELSOFT Vixio

MELSOFT VIXIO è un software che consente di effettuare ispezioni visive utilizzando dispositivi come le telecamere. Inoltre, il sistema rende facile e intuitivo l'addestramento di un modello AI per eseguire l'analisi delle immagini e il controllo di qualità..

Caratteristiche di MELSOFT VIXIO

- Algoritmo AI ad alta velocità e precisione, ideale per l'automazione di fabbrica.
- Semplici impostazioni di funzionamento senza programmazione
- Migliore tracciabilità e rilevamento di anomalie e punti critici

Scopri  qui  il catalogo!

Cosa succede nelle nostre fabbriche? Scopri come i nostri ROBOT manipolano le schede elettroniche per la produzione di INVERTER

Youtube

Si prega di accettare i cookie funzionali per guardare i nostri video di YouTube.

Scoprite le nostre soluzioni per il mercato dell'elettronica!

Per ulteriori informazioni sui nostri robot sviluppati per soddisfare i requisiti del mercato dell'elettronica, potete consultare la nostra brochure, dove troverete:

  • Soluzioni per il mercato dell'elettronica
  • Informazioni relative alla gamma prodotti
  • Funzioni integrate 

Clicca sull'immagine per scaricare la brochure!

LA DIGITALIZZAZIONE DEL MERCATO DELL'ELETTRONICA: La strada per il successo

Lavorare con Mitsubishi Electric apre nuove prospettive alle aziende, consentendo loro di affrontare efficacemente le sfide dell'industria elettronica di oggi. Soluzioni innovative, flessibilità e impegno per la sostenibilità fanno di Mitsubishi Electric un partner in grado di supportare le aziende ad avere successo in un mercato dinamico e competitivo.

Le tendenze attuali del l'industria elettronica:

  • una crescente consapevolezza ambientale tra i consumatori,
  • l'uso diffuso di soluzioni basate sull'intelligenza artificiale, la ricerca di nuovi materiali per i dispositivi e i componenti elettronici.

Compila il form sottostante e scarica il nostro nuovo whitepaper.

Esprimo il consenso al trattamento dati per marketing diretto come da informativa sul trattamento dati di Mitsubishi Electric Europe BV (finaltà B)

Esprimo il consenso al trattamento dati per consentire di fare analisi per un servizio sempre più personalizzato, profilazione non automatizzata, come da informativa sul trattamento dati di Mitsubishi Electric Europe BV (finalità C)

I campi contrassegnati da un * sono obbligatori.