MITSUBISHI ELECTRIC cambia in meglio
Italy
Compila il form sottostante per metterti in contatto con noi.
Selezionare...

Esprimo il consenso al trattamento dati per marketing diretto come da informativa sul trattamento dati di Mitsubishi Electric Europe BV (finaltà B)

Esprimo il consenso al trattamento dati per consentire di fare analisi per un servizio sempre più personalizzato, profilazione non automatizzata, come da informativa sul trattamento dati di Mitsubishi Electric Europe BV (finalità C)

I campi contrassegnati da un * sono obbligatori.

Changes for the better | Gestire le risorse in modo sostenibile

Mitsubishi Electric offre soluzioni che aiutano in varie fasi, dall'estrazione delle materie prime, alla produzione e al trasporto, allo smaltimento e alla lavorazione di materie prime secondarie per il riutilizzo, al fine di preservare le risorse naturali. L'industria del riciclaggio ha un ruolo chiave particolarmente importante da svolgere nel processo di sostenibilità, poiché i processi ad alta intensità energetica offrono un grande potenziale di ottimizzazione con le nuove tecnologie.

Il riciclaggio, come qualsiasi altra attività, deve essere redditizio. Uno dei modi più efficaci per migliorare la redditività è ridurre i costi. Preferibilmente dove vengono sostenuti di più. Come si manifesta nell'industria del riciclaggio, dove vengono consumate grandi quantità di energia? Gran parte del costo nel processo di riciclaggio industriale è associato all'uso di macchine azionate da potenti motori elettrici: trituratori, compressori, forni a induzione, trasportatori, frantoi e molti altri.

Mitsubishi Electric si impegna anche a riciclare i propri prodotti: nel 2022 le aziende del gruppo Mitsubishi Electric hanno emesso un totale di 1.439 tonnellate di rifiuti, di cui 520 tonnellate sono state riciclate.

Scopri tutte le nostre soluzioni

Inverter | FREQROL

Gli inverter di Mitsubishi Electric regolano la velocità e la coppia del motore per adattarsi a ogni applicazione. Ciò consente all'azionamento di funzionare in modo ottimizzato dal punto di vista energetico (anche a carico parziale). L'avvio e l'arresto fluidi della macchina evitano picchi di carico e riducono al minimo il rischio di guasti. L'uso di inverter nelle aree di applicazione centrali del riciclaggio, ovvero trituratori, nastri trasportatori e trattamento dell'aria, riduce notevolmente i costi energetici. Il funzionamento controllato aumenta anche la durata della macchina e riduce i costi di manutenzione, permettendo al sistema di riciclaggio di funzionare in modo più efficiente e di ottenere prodotti finali di maggiore qualità.

iQ-R ridondato

I moduli CPU di processo della serie iQ-R di MELSEC sono progettati per coprire un'ampia gamma di applicazioni di controllo e di processo. Tutti i modelli offrono prestazioni ad alta velocità e la capacità di gestire loop PID di grandi dimensioni, utilizzando algoritmi di controllo PID e integrando in un unico modulo sia il controllo generale che quello di processo. Se abbinato a un modulo funzionale ridondante, è possibile realizzare facilmente e a basso costo un sistema di controllo ridondante ideale per le applicazioni che richiedono un controllo altamente affidabile.

Interruttori di potenza a bassa tensione

Gli interruttori di potenza a bassa tensione di Mitsubishi Electric rappresentano il futuro degli impianti di distribuzione elettrici. Da oltre mezzo secolo, Mitsubishi Electric è presente sul mercato con una vasta scelta di apparecchi elettrici a bassa tensione e di contattori compatti e sicuri, ad es. con la serie WS-V dotata di nuova rivoluzionaria tecnologia di sgancio. Sono disponibili diverse linee prodotto per gli interruttori di potenza Mitsubishi Electric, a seconda dei vari campi di impiego.

Misuratori di energia

Grazie alla loro particolare efficacia ed affidabilità, i prodotti per il monitoraggio ed il controllo di grandezze elettriche sono in grado di soddisfare molteplici esigenze e dispongono di molte funzioni di risparmio energetico. Affidabili e potenti, i multimetri elettronici della serie ME96 di Mitsubishi Electric permettono un uso semplice e una buona leggibilità.

Dai un'occhiata ai nostri video

Scarica tutti i documenti per restare aggiornato!

Soluzioni drive per l'industria del riciclo

Clicca sull'immagine per scaricare il catalogo

Il gran numero di componenti e materiali richiede tecnologie e metodi di lavorazione speciali. Questo è l'unico modo per recuperare in modo ottimale il loro valore e aumentare la sostenibilità, vendendoli e riciclandoli come materie prime secondarie. Allo stesso tempo, la ricerca di una maggiore sostenibilità porta con sé nuove direttive che stabiliscono l'obiettivo per l'industria del riciclaggio non solo di separare e smistare in modo ottimale i materiali, ma anche di implementarlo contemporaneamente con processi e macchine ottimizzati ed efficienti dal punto di vista energetico.

Registrati qui per scaricare i nostri whitepaper!
Selezionare...
Selezionare...

Esprimo il consenso al trattamento dati per marketing diretto come da informativa sul trattamento dati di Mitsubishi Electric Europe BV (finaltà B)

Esprimo il consenso al trattamento dati per consentire di fare analisi per un servizio sempre più personalizzato, profilazione non automatizzata, come da informativa sul trattamento dati di Mitsubishi Electric Europe BV (finalità C)

I campi contrassegnati da un * sono obbligatori.

Whitepaper | Soluzioni per l'industria del riciclaggio | Parte 1

Per combattere il cambiamento climatico, Mitsubishi Electric promuove soluzioni, sistemi e servizi ad alta efficienza energetica nel campo delle energie rinnovabili. Inoltre, sviluppa soluzioni intelligenti per supportare le aziende offrendo convertitori di frequenza a risparmio energetico e soluzioni software come EcoAdviser. Collaborando con i propri stakeholder, l'azienda mira a contribuire a ridurre le emissioni di gas serra in tutto il mondo.

Whitepaper | Soluzioni per l'industria del riciclaggio | Parte 2

Mitsubishi Electric offre soluzioni ponderate e comprovate per l'automazione della produzione. Utilizzando i componenti, i sistemi e il software offerti dall'azienda, quasi tutti i processi tecnologici possono essere automatizzati e robotizzati a un livello che garantisce un ragionevole ritorno sull'investimento. Se necessario, ogni linea o macchina automatizzata può essere collegata ad altre, creando un sistema complesso, monitorato e controllato centralmente.