MITSUBISHI ELECTRIC cambia in meglio
Compila il form sottostante per metterti in contatto con noi.
Italia

Esprimo il consenso al trattamento dati per marketing diretto come da informativa sul trattamento dati di Mitsubishi Electric Europe BV (finaltà B)

Esprimo il consenso al trattamento dati per consentire di fare analisi per un servizio sempre più personalizzato, profilazione non automatizzata, come da informativa sul trattamento dati di Mitsubishi Electric Europe BV (finalità C)

I campi contrassegnati da un * sono obbligatori.

Changes for the better | Gestire le risorse in modo sostenibile

Mitsubishi Electric offre soluzioni che aiutano in varie fasi, dall'estrazione delle materie prime, alla produzione e al trasporto, allo smaltimento e alla lavorazione di materie prime secondarie per il riutilizzo, al fine di preservare le risorse naturali. L'industria del riciclaggio ha un ruolo chiave particolarmente importante da svolgere nel processo di sostenibilità, poiché i processi ad alta intensità energetica offrono un grande potenziale di ottimizzazione con le nuove tecnologie.

Il riciclaggio, come qualsiasi altra attività, deve essere redditizio. Uno dei modi più efficaci per migliorare la redditività è ridurre i costi. Preferibilmente dove vengono sostenuti di più. Come si manifesta nell'industria del riciclaggio, dove vengono consumate grandi quantità di energia? Gran parte del costo nel processo di riciclaggio industriale è associato all'uso di macchine azionate da potenti motori elettrici: trituratori, compressori, forni a induzione, trasportatori, frantoi e molti altri.

Mitsubishi Electric si impegna anche a riciclare i propri prodotti: nel 2022 le aziende del gruppo Mitsubishi Electric hanno emesso un totale di 1.439 tonnellate di rifiuti, di cui 520 tonnellate sono state riciclate.

Scopri tutte le nostre soluzioni

Inverter & EM-A

Gli inverter di Mitsubishi Electric regolano la velocità e la coppia del motore, permettendo all'azionamento di funzionare in modo ottimizzato dal punto di vista energetico (anche a carico parziale). Inoltre, il funzionamento controllato aumenta la durata della macchina, riducendo i costi di manutenzione e permettendo al sistema di riciclaggio di funzionare in modo più efficiente. La serie EM-A è una famiglia di motori sincroni di nuova concezione che utilizza un'innovativa e brevettata tecnologia a rotore a magneti permanenti che consente di ottenere un controllo di velocità e posizionamento ad alta precisione.

MaiLab

Sostituisci l'esperienza umana con la tecnologia di apprendimento automatico digitale basata sull'intelligenza artificiale grazie a MELSOFT MaiLab. Il nostro data scientist virtuale offre una varietà di metodi di apprendimento automatico e di analisi statistica, comprese funzioni di intelligenza artificiale come il deep learning e l'analisi di regressione multipla, in modo che l'analisi dei dati possa essere utilizzata per diversi scopi, senza alcuna capacità di programmazione. Questo software copre la fase di analisi dei dati di produzione in ufficio e la fase di diagnosi basata sui risultati, in modo da poter applicare i modelli di apprendimento ottenuti dall'analisi dei dati direttamente alla produzione.

Misuratori di energia

Grazie alla loro particolare efficacia ed affidabilità, i prodotti per il monitoraggio ed il controllo di grandezze elettriche sono in grado di soddisfare molteplici esigenze e dispongono di molte funzioni di risparmio energetico. Affidabili e potenti, i multimetri elettronici della serie ME96 di Mitsubishi Electric permettono un uso semplice e una buona leggibilità.

iQ-R ridondato

I moduli CPU di processo della serie iQ-R di MELSEC sono progettati per coprire un'ampia gamma di applicazioni di controllo e di processo. Tutti i modelli offrono prestazioni ad alta velocità e la capacità di gestire loop PID di grandi dimensioni, utilizzando algoritmi di controllo PID e integrando in un unico modulo sia il controllo generale che quello di processo. Se abbinato a un modulo funzionale ridondante, è possibile realizzare facilmente e a basso costo un sistema di controllo ridondante ideale per le applicazioni che richiedono un controllo altamente affidabile.

Interruttori di potenza a bassa tensione

Gli interruttori di potenza a bassa tensione di Mitsubishi Electric rappresentano il futuro degli impianti di distribuzione elettrici. Da oltre mezzo secolo, Mitsubishi Electric è presente sul mercato con una vasta scelta di apparecchi elettrici a bassa tensione e di contattori compatti e sicuri, ad es. con la serie WS-V dotata di nuova rivoluzionaria tecnologia di sgancio. Sono disponibili diverse linee prodotto per gli interruttori di potenza Mitsubishi Electric, a seconda dei vari campi di impiego.

Dai un'occhiata ai nostri video

Scarica tutti i documenti per restare aggiornato!

Soluzioni drive per l'industria del riciclo

Clicca sull'immagine per scaricare il catalogo

Il gran numero di componenti e materiali richiede tecnologie e metodi di lavorazione speciali. Questo è l'unico modo per recuperare in modo ottimale il loro valore e aumentare la sostenibilità, vendendoli e riciclandoli come materie prime secondarie. Allo stesso tempo, la ricerca di una maggiore sostenibilità porta con sé nuove direttive che stabiliscono l'obiettivo per l'industria del riciclaggio non solo di separare e smistare in modo ottimale i materiali, ma anche di implementarlo contemporaneamente con processi e macchine ottimizzati ed efficienti dal punto di vista energetico.

Registrati qui per scaricare i nostri whitepaper!
Selezionare...
Italia

Esprimo il consenso al trattamento dati per marketing diretto come da informativa sul trattamento dati di Mitsubishi Electric Europe BV (finaltà B)

Esprimo il consenso al trattamento dati per consentire di fare analisi per un servizio sempre più personalizzato, profilazione non automatizzata, come da informativa sul trattamento dati di Mitsubishi Electric Europe BV (finalità C)

I campi contrassegnati da un * sono obbligatori.

Whitepaper | Soluzioni per l'industria del riciclaggio | Parte 1

Per combattere il cambiamento climatico, Mitsubishi Electric promuove soluzioni, sistemi e servizi ad alta efficienza energetica nel campo delle energie rinnovabili. Inoltre, sviluppa soluzioni intelligenti per supportare le aziende offrendo convertitori di frequenza a risparmio energetico e soluzioni software come EcoAdviser. Collaborando con i propri stakeholder, l'azienda mira a contribuire a ridurre le emissioni di gas serra in tutto il mondo.

Whitepaper | Soluzioni per l'industria del riciclaggio | Parte 2

Mitsubishi Electric offre soluzioni ponderate e comprovate per l'automazione della produzione. Utilizzando i componenti, i sistemi e il software offerti dall'azienda, quasi tutti i processi tecnologici possono essere automatizzati e robotizzati a un livello che garantisce un ragionevole ritorno sull'investimento. Se necessario, ogni linea o macchina automatizzata può essere collegata ad altre, creando un sistema complesso, monitorato e controllato centralmente.